我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:M100 M200如何通过TF卡下载程序?
问题描述:
M100 M200通过TF卡下载程序

所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器

解决方法:

本视频主要介绍如下:

1.将TF卡格式化成FAT32格式

2.进入软件试运行-存储器管理-选择TF卡路径-创建控制器图像

3.将PLC断电以后插入TF卡然后送电

4.等待程序下载后,断电拔出TF卡