我们今天能为您提供什么帮助?

Video:M100 M200如何通过USB更新固件?

问题描述:
M100 M200通过USB更新固件

所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器

解决方法:

本视频主要介绍如下:

1.将PLC断电

2.将PC连接至控制器

3.打开刷固件工具

4.在第二步选择需要的固件后进入第三步,在第三步给控制器送电,然后进入第四步等待更新固件

5.更新完固件后断电重启