我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器通过Ethernet或Profinet通讯卡连接SoMove为何提示输入密码?

问题描述:
ATV320变频器通过Ethernet或Profinet通讯卡连接SoMove为何提示输入密码?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器采用非以太网连接方式不需要输入密码,例如使用Modbus串口连接。

当ATV320变频器固件版本升级到V3.2及以上,出于安全性的考虑,通过Modbus TCP和Ethernet IP通讯卡(VW3A3616)或Profinet通讯卡(VW3A3627)连接SoMove就需要输入密码。有2方式可以查看密码:

1.默认的密码会标注在选件卡的标签上,如下图:

2.通过远程显示终端(VW3A1101或VW3A1111),下面以VW3A1111为例。进入通信---通讯模块---SEC菜单---DPW可以查看密码,SPOL设为否可以关闭密码,RPWD设为是可以重置密码。如下图:

使用SoMove连接变频器后,也可以关闭密码:将User authentication设置为Disable(等同于将参数SPOL设为否)。如下图:

ATV930,ATV630,ATV340变频器用SoMove进行以太网连接为何提示输入密码?