我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340变频器的电机额定转矩如何设置到6553.5Nm以上?
问题描述:
ATV340变频器的电机额定转矩如何设置到6553.5Nm以上?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:
ATV340变频器参数表内电机额定转矩最大只能设置到6553.5Nm,如果电机的额定转矩大于这个值,如何设置?
ATV340从V2.1IEXX版本起固件里添加了转矩标定的参数,且变频器功率≥18.5kW时,可将INRT设置为1;
举例:设置为1,就可以到65535Nm了。