我们今天能为您提供什么帮助?

为什么使用IE浏览器给2021年购买的DRS交换机TCSESM063F2CS1下载预配置文件时报“文件错误”?

问题描述:
为什么使用IE浏览器给2021年购买的DRS交换机TCSESM063F2CS1下载预配置文件时报“文件错误”?

所属产品线:
工业以太网交换机

解决方法:

弹出的报错窗口信息显示如下:“Transfer of  the configuration failed. Reason: incorrect file. If the operation is done by using a script, please check the script exactly on syntax errors!”

报错原因是DRS固件和预配置文件版本兼容性问题,使用最新版V1.5的预配置文件下载就没有问题了。

Control Expert V15里面自带的DRS预配置文件版本是V1.3的,路径C:\Users\Public\Documents\Schneider Electric\Control Expert 15.0\Extras\Config DRS,最新版本的预配置文件可以在施耐德全球官网搜索到并下载。