我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity Pro,Control Expert软件中如何实现字对位的赋值?例如将%MW0赋值给%M0-%M15
问题描述:
Unity Pro,Control Expert软件中如何实现字对位的赋值?例如将%MW0赋值给%M0-%M15

所属产品线:
过程自动化控制平台; Modicon M340; EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro); Modicon X80 I/O平台; Modicon M580 ePAC

解决方法:

Unity Pro,Control Expert软件中如何实现字对位的赋值?例如将%MW0赋值给%M0-%M15

可用MOVE_INT_AREBOOL功能块。