%SW138-%SW141在M340里如何应用?
问题描述:
解释%SW138-%SW141在M340里应用所属产品线:
Modicon M340解决方法:
注意:M340固件必须在SV 2.2以上才支持此功能。
1,需要在程序中给%SW141设置初始值(此处举例设置为2),如下图

2,测试modbus 通讯地址对应关系,如下图

3,这样可以设置PLC中mw寄存器地址对用的modbus 地址偏移。

要在数据编辑器中,设置初始值,参考上述方法做就行了。
冷启动复位%mw必须勾选,否则初始值写不进去。

注意:不遵守这些说明可能导致伤害或设备损坏(Modbus请求访问错误变量的风险)
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。