M340处理器如何通过SD卡更新应用程序?
问题描述:
M340处理器如何通过SD卡更新应用程序?所属产品线:
Modicon M340; EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
在取出存储卡之前,必须生成位 %S65 的上升沿以确保信息一致性。当 CARDAC LED 熄灭时,可以取出存储卡。如果在没有管理位 %S65 的情况下取出存储卡,可能导致数据不一致或丢失。使用主存储卡更新处理器中的应用程序的步骤如下:
1、将PLC置于停止模式;
2、将位%S65设置为1,并检查 CARDAC LED 是否熄灭;
3、拆下当前使用的包含旧应用程序的存储卡;
4、将主存储卡插入处理器中;
5、按下电源上的 RESET 按钮(新应用程序传输至内部 RAM);
6、 拆下主存储卡;
7、将带有旧应用程序的存储卡插入处理器中;
8、执行备份命令;
9、 将 PLC 置于“运行”模式。
是否有帮助?