M340 Modbus RTU通道参数的帧间延迟与传送速度有什么关系?
问题描述:
M340 Modbus RTU通道参数的帧间延迟与传送速度有什么关系?所属产品线:
Modicon M340; EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
1、帧间延迟的缺省值取决于传输速度。(如传送速度为9600位/秒,帧间延迟缺省值为4毫秒,传送速度为19200位/秒,帧间延迟缺省值为2毫秒)
2、帧之间的延迟应为缺省值,以便与 Modbus 一致。如果从站不一致,可改变该值,且总线上的主站和所有从站的该值应相同。
是否有帮助?