我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Modicon M340的串口是否带极化电阻?
问题描述:
Modicon M340的串口是否带极化电阻?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:
RS485 线路极化已集成到 PLC 中,可由系统自动启用或禁用(根据在 Control Expert 屏幕选择的配置):
  • Modbus 主模块:线路极化已启用。
  • Modbus 从模块:线路极化已禁用。
  • 字符模式:线路极化已禁用。

动态协议切换不影响极化。极化电阻器的值为 560 欧姆。
RS232 模式下不需要极化,没有内置极化电阻。