我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Control Expert中M340 CANopen专用模式配置参数包含什么内容?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert中M340 CANopen专用模式配置参数包含什么内容?

所属产品线:
Modicon M340; EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:
BMXP3420102与BMXP3420302支持CANopen专用模式,BMXP342010与BMXP342030不支持CANopen专用模式。
专用模式配置参数用于:
1、删除变量;
2、更改变量映射;
3、修改变量参数;
4、替代不符合 CANopen 标准的设备的标准启动程序;
5、在只读模式下显示用于生成设备的 EDS 的内容 。
配置参数包含五个选项卡:
1、PDO 映射选项卡;
2、参数选项卡;
3、启动程序选项卡;
4、对象字典选项卡;
5、EDS 选项卡。