我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Modicon M340 BMXNOE01x0是否支持FTP和HTTP网络安全特性?
问题描述:
Modicon M340 BMXNOE01x0是否支持FTP和HTTP网络安全特性介绍

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

Modicon M340 BMXNOE01x0模块的固件版本为2.9或更高版本,以及Unity 8.1或更高版本创建的程序,允许用户设置模块上的FTP和HTTP服务的网络安全优先级。通过添加这个选项,用户可以阻止FTP/HTTP访问BMXNOE01x0模块。

此功能需要BMXNOE01x0模块固件版本2.9或更高版本,FTP/HTTP设置需要Unity 8.1 PLC程序或更高版本来配置FTP/HTTP网络安全设置。