如何设置Modicon M340 BMXNOE01X0的IP地址?
问题描述:
设置Modicon M340 BMXNOE01X0 IP地址的方法所属产品线:
Modicon M340解决方法:
为M340 BMXNOE01x0模块设置IP地址时,需要新建网络。在项目浏览器中,展开“通信”文件夹,然后右键单击“网络”,选择“新建网络…”

设置一个以太网网络并给它命名。默认名称为“Ethernet_1”。单击OK。你会在你的网络文件夹下看到Ethernet_1。双击“Ethernet_1”网络,将出现配置界面。
在以太网网络配置中,需要选择适当的模块型号。默认的以太网模型系列被设置为NOE系列。保留默认选项。如果你把鼠标悬停在不同的型号系列上,你会看到每个选项涵盖的CPU和NOE模块。

配置好相关网络后,将新的网络连接到BMXNOE01X0模块端口上。在“项目浏览器”中选择BMXNOE以太网端口。进入“BMXNOE以太网配置”界面。在该屏幕上,您将链接先前的网络设置,如下所示。

是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。