我们今天能为您提供什么帮助?

如何监视Modicon M340应用程序中的IO模块运行状况?

问题描述:
监视Modicon M340应用程序中的IO模块运行状况操作方法

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

可以,软件为此提供了%SW160 - %SW163。

单词中的每个位代表总线上的一个模块位置。例如,%SW160.3将包含机架0、槽3的运行状态。如果位值为“1”,表示模块是运行正常正常;如果位值为“0”,表示模块检测到错误的。在这4组中,%SW161~%SW163表示的是扩展背板上模块的状态。