我们今天能为您提供什么帮助?

如何通过程序来切换Modicon M340串口主站/从站类型?

问题描述:
通过程序来切换Modicon M340串口主站/从站类型

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

配置方法如下:

注意:为了从一种协议更改到另一种协议,处理器串口必须配置为Modbus Slave模式。

1. 首先创建一个链接到处理器串行通道的IODDT变量

3.设置对应于所需协议的位:

TO_MODBUS_MASTER(%MWr.m.c.24.12) (Bit 12): Current protocol is changed to Modbus Master. TO_MODBUS_MASTER(%MWr.m.c.24.12) (Bit 12): 当前协议被更改成Modbus Master。

TO_MODBUS_SLAVE(%MWr.m.c.24.13) (Bit 13): 当前协议被更改成Modbus Slave。

TO_CHAR_MODE(%MWr.m.c.24.14)(第14位):当前协议被更改为字符模式。

4. 然后为通道初始化WRITE_CMD。当模式(Master to Slave或Slave to Master)被改变时,必须执行一个WRITE_CMD命令。WRITE_CMD可以在上升边被触发。参见下面的示例