问题描述:
140CPU43412系列,140CPU53414系列的PLC,都有哪些控制器可以做项目备份?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
项目备份是在EEPROM flash区存储备份程序,含有此区的PLC断电上电后会从备份区读取备份程序覆盖上次运行的逻辑,不是所有的PLC都有这个区,140CPU31110,43412,53414这三款才有。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
项目备份是在EEPROM flash区存储备份程序,含有此区的PLC断电上电后会从备份区读取备份程序覆盖上次运行的逻辑,不是所有的PLC都有这个区,140CPU31110,43412,53414这三款才有。
是否有帮助?