我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Modicon Quanyum系列DDO模块的输出点能不能直接接到DDI模块的输入点共24VDC正或共24VDC0V使用吗?
问题描述:
Modicon Quanyum系列DDO模块的输出点能不能直接接到DDI模块的输入点共24VDC正或共24VDC0V使用吗?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

不可以,例如140DDI84100模块只能接漏型,公共端只能共负极,而140DDO84300输出公共端只能是共正,所以不能接在一起使用。