我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum系列PLC内部判断电池990XCP98000电量不足的参数指标是什么?

问题描述:
Quantum系列PLC内部判断电池990XCP98000电量不足的参数指标是什么?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

Quantum电池990XCP98000电压<2.7Vdc时,“电池电量低”显示在LCD上,并且系统位%S68(PLCBAT)被设置为1;电池电压>=2.7Vdc时,%S68(PLCBAT)被设置为0。