我们今天能为您提供什么帮助?

Modicon M580显式通讯和隐式通讯有什么区别?

问题描述:
Modicon M580显式通讯和隐式通讯区别

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

Modicon M580 PLC支持隐式和显式通讯。

隐式通讯是通过DTM浏览器设置的。DTM浏览器允许通过使用EDS或DTM文件为远程节点通讯设置创建分布式IO连接和请求。隐式交换在任务的每个周期自动执行。

显式交换是根据应用程序请求执行的。它们使用特定的功能块。一旦被请求的动作被执行,就会发送确认或回复。这个回复可能会在请求发送后的几个周期内收到。

例如EtherNet IP协议使用DATA_EXCH做显式通讯例程如下: