我们今天能为您提供什么帮助?

M580的部分PLC中,为什么在程序中强制%M1为1后MODBUS地址的00001和10001均变为1?

问题描述:
M580的部分PLC中,为什么在程序中强制%M1为1后MODBUS地址的00001和10001均变为1?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

BMEP581020,BMEP582020,BMEP582040,BMEP583020,BMEP583040,BMEH582040这几款PLC在固件版本小于等于2.90的情况下,内存中没有%I和%IW区域存在,在此情况下,内存区域中%M0和%I0为同一内存区域,%IW0和%MW0为同一内存区域,故强制%M0为1之后,MODBUS地址00001和10001均为导通为1。