我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMENOC0301和BMENOC0311作为Modbus TCP服务器,支持最大同时请求数量是多少?
问题描述:
BMENOC0301和BMENOC0311作为Modbus TCP服务器,支持最大同时请求数量是多少

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

BMENOC0301和BMENOC0311固件版本大于或者等于2.08,最大可以64个Modbus TCP连接。

小于2.08的固件版本,支持32个Modbus TCP连接。