Modicon M580 BMEXBPXXX机架背板的以太网和X-bus总线有什么区别?
问题描述:
Modicon M580 BMEXBPXXX机架背板的以太网和X-bus总线区别所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
Modicon M580 PAC BMEXBPXXX背板有两种类型的连接器,以太网和X-bus总线。
所有M580机架上的X-bus总线连接与M340背板上使用的方法相同,它用于与M580 CPU获取和交换以下类型的数据:
1. X80模块的配置数据
2. 应用和诊断数据
BMEXBPXXX背板以太网连接器用于:
1. eX80 I/O模块,需要在机架上有以太网总线来交换数据(例如:X80 HART模块)
2. 与需要以太网的第三方模块通信(例如:PMEPXM0100模块等)
3.与M580 CPU互连的以太网通信模块(例如:BMENOCXXX以太网模块等)
是否有帮助?