我们今天能为您提供什么帮助?

M580 系统中BMENOC0301支持Ethernet/IP请求RPI最低能设置为多少?

问题描述:
M580 系统中BMENOC0301支持Ethernet/IP请求RPI最低能设置为多少

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580 BMENOC0301支持Ethernet/IP请求RPI设置低至5毫秒。

注:RPI是扫描器请求的各次循环数据传输之间的时间周期。EtherNet/IP 设备以扫描器分配给它们的 RPI 指定的速率发布数据,并在每个 RPI 从扫描器接收消息请求。