EcoStruxure Control Expert软件中如何删除一个字符串中特定的部分,剩余的字符可以组成字符串输出?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert软件中如何删除一个字符串中特定的部分,剩余的字符可以组成字符串输出?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
可以使用DELETE_INT功能块,IN管脚表示要从中删除某些字符的原始字符串,N表示删除字符的长度,P表示要删除的字符串的第一个字符的序号。
如图:初始字符串为‘WHSchneider’,删除长度为2,起始地址为1,输出合并后的字符串为‘Schneider’。
是否有帮助?