我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]BMXDAI1614和BMXDAI1615在Unity Pro软件的哪个版本中可以配置使用?
问题描述:
BMXDAI1614和BMXDAI1615在Unity Pro软件的哪个版本中可以配置使用?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

BMXDAI1614和BMXDAI1615需要在UNITY Pro V13.1或 Control Expert V14及以上的版本才能配置使用。