我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在使用Control Expert软件时,编译时报错“处理中止:此工具未准备就绪”。如何解决?
问题描述:
在使用Control Expert软件时,编译时报错“处理中止:此工具未准备就绪”。如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

新用户在使用Control Expert软件编程时,时常会遇到编译时报错“处理中止:此工具未准备就绪”, 此错误是因为该用户在修改配置后没有确认此修改。比如,修改IP配置或者模块配置后,需要点击菜单栏中的编辑——确认,快捷方式如下图所示,点击图中确认按钮后,表示确认修改了相关配置,再次编译即可。