我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580热备项目从主CPU向备用传输的方法都有哪些?
问题描述:
M580热备项目从主CPU向备用传输的方法都有哪些?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:
在 Control Expert 与主要 CPU 相连且主要以及备用 CPUs 都处于运行状态时,利用以下方法之一来完成传输:
1.使用 Control Expert PLC → 从主 PLC 向备用 PLC 传输项目命令;
2.使用 T_M_ECPU_HSBY DDT 的 CMD_APP_TRANSFER 命令.
注:CMD_APP_TRANSFER由程序逻辑或动态数据表设置为 1 来启动从主要 CPU 至备用 CPU 的数据传输。仅能在主要 CPU 上执行。