我们今天能为您提供什么帮助?

在M580热备系统中配套使用的NOC和CRA模块的固件版本有什么要求?

问题描述:
在M580热备系统中配套使用的NOC和CRA模块的固件版本有什么要求

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

BMENOC03x1的版本必须是2.04或以上

BMECRA31210和BMXCRA312x0必须具有版本2.14或以上

140CRA31200的版本必须是2.14或以上。