我们今天能为您提供什么帮助?

M580冗余PLC为什么在Unity Pro软件中只能配置一台PLC,另外一台如何配置?

问题描述:
M580冗余配置介绍

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

若客户使用的是M580热备PLC,在Unity软件里只需配置一台主站CPU即可,当主CPU下载完程序后,若需要传输程序和配置到备用PLC,连接到主CPU后选择如下:

完成后,相关配置,程序和配置会自动传输到备用PLC。