FA421777
FA421777
我们今天能为您提供什么帮助?
BMEXBP以太网机架上的LED指示灯OK灯代表什么?
问题描述:
BMEXBP以太网机架上的LED指示灯OK灯代表什么?
所属产品线:
Modicon M580 ePAC
解决方法:
如果此 LED 亮起,则已满足(机架内部的)以下条件:
1.电源轨电压在额定范围内。
2.X bus 诊断工作正常。
3.Ethernet 交换机诊断工作正常。
如果 LED 熄灭,则背板工作不正常。
首次发布日期:
2022/3/18
修订日期:
2022/3/18
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M580
探索更多
范围:
Modicon M580