我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580 CPU之间应用程序的兼容性是什么?
问题描述:
M580 CPU之间应用程序的兼容性是什么

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

Modicon M580 单机CPU之间应用程序的兼容表如下:

Modicon M580 热备CPU之间应用程序的兼容表如下:

示例:在 BMEP583020 或 BMEP584020 CPU 上只能下载或执行在 BMEP583020 CPU 上生成的应用程序。
注意: 对于所有 M580 CPU,版本 1.10 和 2.00 不兼容。无法配置 CPU V2.00 和下载应用程序到 CPU V1.10.