我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580模块工作海拔高于 2000 米,如何理解电介质强度损失?
问题描述:
M580模块工作海拔高于 2000 米,如何理解电介质强度损失?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台; Modicon M580 ePAC

解决方法:

海拔增加时,电介质强度特性降低。下表显示了具体海拔下绝缘能力的退化:

建议选择双重隔离型 BMXCPS4002S 模块来作为 230 Vac 主电源。