我们今天能为您提供什么帮助?

BMXDDI6402K及BMXDDO6402K配ABE7H16R20基座如何接线?

问题描述:
BMXDDI6402K及BMXDDO6402K配ABE7H16R20基座如何接线?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

单个BMXDDI6402K或BMXDDO6402K模块需要配置两个用于Telefast ABE7基座的预制电缆,型号是BMXFCC103,还需要配置4个如ABE7H16R20基座(有多种基座可以选择,此处举例ABE7H16R20),输入、输出通道及电源(外部24V电源接在AB7基座左上角的24+和0V之间,注意AB7基座短接片位置有区别)对应的基座端子接线见下图: