我们今天能为您提供什么帮助?

Control Expert (原Unity Pro)中如何将部分不同的数据类型不通过功能块隐式转换?

问题描述:
Control Expert (原Unity Pro)中如何将部分不同的数据类型不通过功能块隐式转换?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在Control Expert (原Unity Pro)中使用MOVE或DIV等功能块时,输入和输出变量数据类型需是一样的,否则会报错数据类型不匹配

可在【工具】-【项目设置】-【程序】-【语言】-【公共】中勾选【启用隐式类型转换】,勾选后不需要使数据类型转换的功能块,程序不会报错

注意:不是所有的数据类型都能隐式转换