我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Automation Device Maintenance对M340、M580进行固件更新,固件密码是什么?

问题描述:
EcoStruxure Automation Device Maintenance对M340、M580进行固件更新,固件密码是什么?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

EcoStruxure Automation Device Maintenance使用 .ldx 文件更新  M340 、M580 、 X80 模块的固件。 在这种情况下,需要固件密码,该密码应为“fwdownload”,如下所示: