我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Control Expert中如何理解系统字%SW27、%SW28、%SW29系统开销时间?

问题描述:
EcoStruxure Control Expert中如何理解系统字%SW27、%SW28、%SW29系统开销时间?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:
%SW27是上一次系统开销时间;%SW28包含最大系统开销时间;%SW29包含最小系统开销时间。
系统开销时间取决于配置(I/O 数...)和当前循环请求(通讯、诊断)。
系统开销时间 = Mast 任务循环时间 - 用户代码执行时间;用户程序或终端可以对它们进行读写。