FA421799
FA421799
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Control Expert M580配置Modbus TCP IO Scanner, 添加请求后,每一条请求读取和写入长度最大为多少?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert M580配置Modbus TCP IO Scanner, 添加请求后,每一条请求读取和写入长度最大为多少。
所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)
解决方法:
读取长度最大为125个字,写入长度最大为120个字。
首次发布日期:
2022/3/19
修订日期:
2022/3/19
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
EcoStruxure™ 控制专家
探索更多
范围:
EcoStruxure™ 控制专家