我们今天能为您提供什么帮助?

Control Expert (原Unity Pro)中如何使用外部输入控制CPU运行停止?

问题描述:
Control Expert (原Unity Pro)中如何使用外部输入控制CPU运行停止?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在PLC使用中需要通过信号点控制PLC的运行/停止,双击CPU模块,在【配置】页面勾选【运行/停止输入】,并选择控制的信号点即可通过该信号点控制PLC的运行/停止;

注:支持该功能的PLC 包括M340 、单机M580 、Premium;冗余M580系列PLC没有该功能;