我们今天能为您提供什么帮助?

Control Expert程序在线监控时,程序段前面有个红色的点,并且该段程序不执行,是什么原因?

问题描述:
Control Expert程序在线监控时,程序段前面有个红色的点,并且该段程序不执行,是什么原因?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

正常在运行的程序段前面是绿色的点,出现红色的点是因为该程序段设定了条件变量并且变量值为0。

选中该程序段,右键-属性,打开属性对话框,点击条件页面,可以查看设定的条件变量。

当条件变量值为1的时候,程序段前面的点就会变成绿色,程序段正常执行。