EcoStruxure Control Expert中模拟量模块BMXAMI0810正常循环与快速循环有什么区别?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert中模拟量模块BMXAMI0810正常循环与快速循环有什么区别?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro); Modicon M580 ePAC解决方法:
测量的定时由在配置期间选择的循环决定(正常循环或快速循环):
1、正常循环表示扫描循环持续时间是固定的,正常循环时间为9毫秒;
2、快速循环模式下,系统仅扫描指定为“使用中”的通道。因此,扫描循环持续时间与“使用中”的通道数成正比。快速循环时间为1毫秒+(1毫秒x N),其中的 N为正在使用的通道数量。
是否有帮助?