我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Control Expert中BMXDAI1614模块电源监控功能是什么?

问题描述:
EcoStruxure Control Expert中BMXDAI1614模块电源监控功能是什么?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:
BMXDAI1614 模块是一个通道间隔离型模块,为了将电源监控功能扩展至其他通道,通道 15 的公共引脚需要连接到其他通道的公共引脚。因此,通道间隔离将被放弃( 缺省情况下,电源监控功能处于未激活状态)。
IO 电源状态的监控方式如下:
1、IO 电源高于 85 Vac 时,EXT_PS_FLT 位为 0,表示 IO 电源良好;
2、IO 电源低于 40 Vac 时,EXT_PS_FLT 位为 1,表示在 IO 电源上检测到错误,所有通道输入值都被强制为 0。