我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Control Expert中BMXSAI0410安全模块的CH_HEALTH检测错误包含哪些内容?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert中BMXSAI0410安全模块的CH_HEALTH检测错误包含哪些内容?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro); Modicon M580 ePAC

解决方法:

公式:CH_HEALTH= 非(OOR 或 IC)加上 SAFE_COM_STS

OOR为1时,表示通道输入的当前值不在规定范围内,值<3.75mA或值>20.75mA;OOR为0时表示通道输入的当前值在规定范围内。

IC为1时表示模块检测到无效通道,IC为0时表示模块在内部声明通道工作正常。

SAFE_COM_STS为1时表示模块通讯有效,为0时表示模块通讯无效。