M580支持Modbus TCP和EtherNet/IP客户端的最大通讯EF数(每个循环)是多少?
问题描述:
M580支持Modbus TCP和EtherNet/IP客户端的最大通讯EF数(每个循环)是多少?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro); Modicon M580 ePAC解决方法:
下表给出了根据选定的CPU支持Modbus TCP和EtherNet/IP客户端的最大通讯EF数(每个循环):
是否有帮助?




下表给出了根据选定的CPU支持Modbus TCP和EtherNet/IP客户端的最大通讯EF数(每个循环):
是否有帮助?