我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Control Expert 设置应用户程序保护密码时,如果将项目导出为.XEF或.ZEF文件会清除应用程序密码吗?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert 设置应用户程序保护密码时,如果将项目导出为.XEF或.ZEF文件会清除应用程序密码吗?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:
通过密码进行应用程序保护能够防止意外的应用程序修改、下载或防止意外打开 .STU 和 .STA 文件。将项目导出为 .XEF 或 .ZEF 格式文件时,会清除应用程序密码。