我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Control Expert中Modbus通讯如何取消通讯功能执行的交换?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert中Modbus通讯如何取消通讯功能执行的交换?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:
有两种方式可取消通讯功能执行的交换:
1、使用 CANCEL功能;
2、使用通讯功能取消位(仅限于M340和M580 PLC),应将此位设置为 1,并重新启动 EF。