我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)平台PLC的内存结构以及与Modbus地址对应关系是怎样的?

问题描述:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)平台PLC的内存结构以及与Modbus地址对应关系是怎样的?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)平台PLC的内存结构以及与Modbus地址对应关系如下表:

施耐德PLC编程平台 BIT BYTE WORD DWORD LWORD Modbus地址
Unity Pro(EcoStruxure Control Expert)平台M340/Premium/Quantum*/M580 %MW0.0~%MW0.15 %MW0 %MD0/%MF0 40001
%MW1.0~%MW1.15 %MW1 40002
%MW2.0~%MW2.15 %MW2 %MD2/%MF2 40003
%MW3.0~%MW3.15 %MW3 40004
%MW4.0~%MW4.15 %MW4 %MD4/%MF4 40005
%MW5.0~%MW5.15 %MW5 40006
%M0/%M1/%M2… 00001/2/3…
注意:对于 M580 和 M340,不能使用%MD或%MF,关联REAL、DINT等变量必须是%MW<i>,且 %MW 的索引 <i> 为偶数。其它CPU程序中可以直接使用%MD或%MF,但是关联REAL、DINT等变量必须是%MW。
Quantum系列PLC起始地址%MW1和%M1,即%MW1对应Modbus地址40001,%M1对应Modbus地址00001,其它以此类推。