我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Control Expert中系统位%S13和%S21的区别是什么?

问题描述:
EcoStruxure Control Expert中系统位%S13和%S21的区别是什么?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

%S13:切换为运行之后的第一个循环,在运行模式下 MAST 任务的第一个循环结束时,此位将复位为 0。

%S21:第一个任务循环,在任务(Mast、Fast、Aux0、Aux1、Aux2 和 Aux3)中进行了测试,位%S21指示此任务的第一个循环,包括在运行中使用自动启动冷启动后以及热启动后。%S21在循环开始时设置为 1,在循环结束时复位为 0。

以MAST任务及FAST任务程序做对比可见,%S13只能用在MAST任务中。