我们今天能为您提供什么帮助?

为什么客户Control Expert程序中DIV除法指令输入数据类型不一致不报错?

问题描述:
为什么Control Expert软件编程DIV除法指令输入数据类型不一致不报错?整型除浮点

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

使用DIV指令要求输入参数IN1和IN2数据类型一致,例如要么都是整型、要么都是浮点。客户程序中使用DIV指令时,IN1类型使用整型变量、IN2类型使用浮点变量,这种情况还不报错的原因是勾选了“启用隐式类型转换”。

勾选方法:工具-“项目设置”-“程序”-“语言”-“公共”-"启用隐式转换"。