我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Control Expert中系统位%S17的含义是?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert中系统位%S17的含义是?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:
%S17反映循环移位操作期间移出位的状态,比如:2#1010_1010_1010_1010左移一位,移出位是1,则%S17为1,并保持为1;如果将循环移位后的结果2#0101_0101_0101_0101继续左移一位,此时移出位为0,则%S17变为0;如果2#1010_1010_1010_1010左移两位,移出位是0,则%S17为0.
如果程序中有多条移位指令,则%S17指示最后一条移位指令的移出位的状态。