我们今天能为您提供什么帮助?

Video:DM2365N的基本参数设置

问题描述:
DM2365N的基本参数设置

所属产品线:
DM2000

解决方法:

本视频将介绍DM2365N仪表的基本参数设置。

装置通电后,首先长按menu键3s以上,会进入Program程序菜单,此处按确认键,仪表提示需要输入密码,默认密码为0001,输入完成后按确认进入设置菜单。

SYS为系统设置菜单,按确认键进入SYS菜单,第一个界面Cod.P为用户密码设置菜单,即设置Program程序菜单的进入密码,Cod.O为本地操作密码设置菜单,即设置Opr菜单的进入密码,按上键到diSP菜单,此菜单可以设置上电后初始界面显示的参数,默认初始界面显示测量电压值;下一个菜单为CyC菜单,可以设置循环显示的间隔时间,默认设置为0,表示不循环显示,LIGH菜单,用来设置背光自动熄灭的时间,默认为60S。

配置完后按Menu键,返回上一级菜单SYS,然后按上键往下翻,InPt为信号输入菜单,第一个菜单为nEt菜单,用来设置系统类型,默认为三相四线系统,Pt.1为电压互感器一次值,Pt.2为电压互感器二次值,Ct.1为电流互感器一次值,Ct.2为电流互感器二次值,用户可根据互感器变比对应调节电流互感器的一次、二次值,设置完参数后可在SYS或InPt菜单按Menu键返回上一级,此时会提示是否保存,按上键切换成YES,再按确认键即可保存。